Other Parts Discussed in Thread: CC1352R
工具/软件:
您好:
我在使用 BLE 的物联网应用中收到了一些使用 CC1352R 控制器的设备。
当电源看起来稳定时、设备停止广播。 在尝试连接到 mikrocontroller 时、我总是收到相同的错误消息、

在正在运行的目标上进行调试始终是在过去有效的、当器件因某种原因崩溃时、至少会卡在代码中的某个位置。
我检查了来自外部48MHz 振荡器的信号、没有任何东西(0V)。 这解释了调试器的行为、控制器似乎没有电。
但是、当我对器件进行电源复位(强制拔下电池并再次连接)时、器件开始工作就可以了。
因此、我怀疑振荡器本身可能会损坏。
大约4天之后,它只是再次停止。
我们使用 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK v5.20.0.52、无法更新到较新的版本。
此问题是否可能是由降压转换器误操作而导致欠压引起的? mikrocontroller 是否有办法处理此问题?