This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:即使将电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、它也只输出8dBm。

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1512787/cc1314r10-even-when-setting-the-transmission-power-of-the-board-to-max-14dbm-it-only-outputs-8dbm

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

大家好!

我在这个 E2E 上获得了 ZC-San 的支持、但我失去了与他的联系。
我也无法通过私人消息与他联系。

CC1314R10:即使将电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、它也只输出8dBm。 -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

有人能支持我吗?
我会向您的私人邮件发送一个文件、请检查参数。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K.Z.、

    我很抱歉耽误您的支持。

    您能否请与我分享为您的工程生成的 ti_radio_config.c 和 ti_radio_config.h 文件(位于 Generated Sources 文件夹中)?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo。

    感谢你的帮助。

    我已向您发送了一封私人邮件。
    朋友请求已发送给您。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢你的帮助。

    你的进展如何。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    你能给我一个答复吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请在我们的私人聊天中查看我的回复。  

    一旦我收到设计检查的反馈、我会立即向您发送另一个更新。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢你的帮助。

    你的进展如何。

    我还在一条私人消息中包含了我对 ZC 的响应。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    你能给我一个答复吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    你能给我一个答复吗?

    此问题已有几个月未得到解决。

    此致、

    ITO