This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:宽带 DSSS 限制的符号速率限制

Guru**** 2644965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1525408/cc1352r-symbol-rate-limitation-of-wide-band-dsss-limitation

器件型号:CC1352R

工具/软件:

您好、  

“请问 CC1352 在 WB-DSS 模式下支持的最大符号速率是多少? 默认值为 480K。 在 SmartRF Studio 测试中、我们将符号速率提高到 800K、文本传输效果良好。 我们打算使用 CC1352 进行简单的映像传输、因此在实际应用中我们将发送映像。 在近距离范围内、800K 正常工作、但随着距离的增加、800K 无法更频繁地对数据包进行解码、即使我们认为该距离的路径损耗仍在接收器的灵敏度范围内。

  1. 导致上述问题的原因是什么?

  2. 简单提高符号速率是正确的吗? (当然,我们还加宽了 RX 滤波器,以避免与带宽相关的误差。) 或者、在提高符号速率时、是否还应调整其他参数?“

谢谢

Yuning  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuning:

    1.和 2. 很可能是相互关联的。 如果您加宽 RX 滤波器 、则 由于热噪声带宽、RX 灵敏度(以及最终范围)将会下降(基本说明仍与之三的答复相同,此处为 e2e.ti.com/.../2745745  。

    因此、遗憾的是、如果必须加宽 RXBW、则不会像具有较低数据速率时那样保持相同的范围;您必须找到折衷方案。 可使用估算此值:

    然而,扩展 2 — 简而言之,是的。 有关详细信息、请参阅  SWRA682  (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置) https://www.ti.com/lit/swra682

    典型示例是您的(没有 WB-DSSS 补丁);您可以更改数据速率/偏差、因此可修改 RXBW。 这意味着需要重新调整 AGC 基准(至少)。

    如前 所述(e2e.ti.com/.../launchxl-cc1310-symbol-rate-limitation-of-wide-band-dsss-limitation 以防其他人发现此信息有用)、使用 WB-DSSS 补丁时约 500kbps 的数据速率尚未经过测试(目前没有这样做的计划)。

    此致、

    Zack