This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:无线电驱动程序回调问题

Guru**** 2644965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1524273/cc1314r10-radio-driver-callback-question

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

您好:

我已根据 rfUARTbridge / nortos 示例将我的应用移植到类似的 rfUARTbridge example/freeRTOS。

这是“逻辑“工作,但我丢失了数据包。 我的数据包会进行编号、因此很容易记录当前数据包与预期数据包。

获取数据包的代码包含来自对讲机的回调例程。 我的理解是,这个例程被称为

在中断级别、因此我将以下内容包含在回调中:

xTaskNotifyFromISR (Radioprog、1、eSetbits、&HigherPriorityTaskWoken);//合理地调用 ISR “assumption"</s>“

portYIELD_FROM_ISR (pdTrue、&HigherPriorityTaskWoken); //为什么需要它??

Radioprog 任务通过唤醒  

ulTaskNotifyTake (pdTRUE、PORT_MAXDELAY);  //永远等待、直到 ISR 运行

然而,我似乎丢失了数据包,虽然数据包后处理相对较快,并在“ nortos“版本中工作正常。

Radioprog 的优先级是 7、这是我的任务中最高的、因此我希望 Radioprog 运行、直到它达到 ulTaskNotify、

而是在接收到数据包后立即执行。 我增加了对讲机队列大小、一个问题是如何回调

以及如何检测无线电 CPU 和主 M33 CPU 之间丢失的数据包。

数据包丢弃模式表明、当发生这种情况时、将会丢弃下一个序列中的数据包、并指向该数据包

无法使 Radioprog 在每个数据包上运行(有时)

对我的误解提出的建议和解释、令人欣然接受。

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也很特别…

    我有一个“任务“命令,显示正在运行的内容。

    这是运行时的打印输出

    寻址的
    Name      状态  优先级堆栈  编号
    命令        X    3    278 2.    
    空闲       R    0    84 5.    
    net        b    6    350 4.    
    ETH        S    4    404 3.    
    TMR 服务      b    5    72   6

    无线电       S    7    318 1.    

    从表 Eth 和 Radio 有一个状态 S,=暂停,但我没有做暂停,我只使用通知,从文档这应该会导致一个 B 状态,即等待

    要运行 en 事件

    令人困惑...

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多的发现…

    当我收到无线电回调时、我会根据 10us 运行时计时器来记录时间戳。

    此计时器仅运行 I HW、并且在其中断运行时会递增(可能还有 2 个计时器变量)、因此不会产生昂贵的成本。

    ISR 到任务的典型延迟为 100 到 180us、这意味着在数据包接收和任务执行之间执行了大量代码。 这似乎可以、但限制为 5000 到 10000 个无线电包/秒

    每一次、延迟是 3000、有时甚至比 2000us 更大。 我在这方面没有任何时间

    但这是数据包丢失的问题。 那么、3000us 延迟是由什么引起的? 这似乎与丢弃的数据包相一致。

    什么可能导致 FreeRTOS 无法为 3MS 安排优先级最高的任务??

    更令人困惑

    Gullik

    因为我是以一种糟糕的方式登录编辑的…

    更新:

    夜间跑步:

    我得到 1.0125 数据包回调/任务激活、因此 1.25%。 在 prio 6 处、监督任务只完成一次定时等待、更改延迟对延迟问题没有影响。 除创建之外、不使用其他操作系统调用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    感谢您提供详细的报告。

    我是否正确地认为该主题与以下内容相关: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1524765/cc1314r10-driver-overhead-nortos-freertos ?

    如本主题中所述、您能否将您对 FreeRTOS UART 桥接器示例的修改分享给其他人?

    默认设置使用两个回调:
    1. ReceivedOnRFcallback ():当对讲机接收到数据包并将消息内容保存在 RX 队列中时触发。 设置 main 的标志。
    2. ReceiveonUARTcallback ():在 UART RX 活动时触发,非阻塞并等待 UART2_STATUS_SUCCESS 以确保 RX 完成。 设置 main 的标志。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo、

    这是我的真正问题、驱动程序开销是在调试期间观察到的。

    进一步调查显示、在 prio 7 上运行的对讲机进程的正常激活时间为

    100us 至 150us。 这会抓取 IPG 内的数据包、所有这些都很好。 然而,每次现在,然后激活

    时间高达 1.2mS、然后数据包溢出。 我通过在无线电回调中设置 GPIO、和来看到这一点  

    在 ulTaskNotifyTake 之后清除“main rfUARTBridge loop“等待的位置。

    我猜 1.2ms 是 200us、加上一些未定义的 MS、即与 FreeRTOS 相关。

    可能是驱动程序/ISR、我只有一个处理以太网中断的 GPIO 引脚。

    以太网任务相当不重要、因为我正在使用的 W5500 芯片上有许多缓冲区、

    因此、中断响应相当宽松。 该任务在 prio 4 上运行。 中断会一直持续到其处理过程结束

    已提取数据包、但从文档中、我了解到 GPIO INT 已被其驱动程序攻击、

    我只对该 IO 引脚使用负侧面触发器。

    我还有一个以 10kHz 的频率运行的计时器中断、这相当快、但 int 只能运行

    运行时++;

    if(Timer0!=0) Timer0-;

    if(Timer1!=0) Timer1-;

    }

    因此不应对任何毫秒负责、

    所以,对于一个 MS(或最初观察到的 2 或 3 MS)做什么

    我不是在调试代码时寻求帮助、而是提供有关如何调试代码的提示和建议

    调查此问题。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    如此处所示: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1524765/cc1314r10-driver-overhead-nortos-freertos

    我认为最好的继续方法是添加 TI Logger 和驱动程序调试日志、查看是否有任何内容被阻止。

    我认为值得尝试直接确认此中断并使用事件对其进行处理。

    [引述 userid=“609575" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1524273/cc1314r10-radio-driver-callback-question/5863563 #5863563“]

    中断会一直持续到其处理过程结束

    获取了数据包、

    [/报价]

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Theo、

    我已通过解决方法解决了该问题。 我从未设法使回调工作在可用时间内唤醒任务、所以我将队列的清空移至任务、回调只是告诉对讲机端发生了什么事情。 这将消除丢失“通知“的敏感性。

    我有用于回调和任务恢复的计数器、我检测到它们之间存在差异。

    现在在 freeRTOS 上的应用程序运行与 nortos 大致相同,希望我可以改进它,这是移植的目的..

    此致、非常感谢。

    Gullik