This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:在连接 10 引脚调试电缆的情况下进行 OTA 更新后软件卡住

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1526324/cc1312psip-software-stuck-after-ota-update-with-10-pin-debug-cable-connected

器件型号:CC1312PSIP

工具/软件:

尊敬的 Theo:

在 RESET 引脚上出现外部上拉电阻问题之后、我们还测试了另外几个器件、其中一些器件使用 100K Ω 电阻器、另一些器件使用 390K Ω 电阻器。

390k Ω 电阻的工作效果似乎好得多。

您是否考虑在数据表中建议在此引脚上组装外部上拉电阻?

谢谢、

Shamai Yossi

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    这是与您连接的电缆相关的非常具体的情况。
    我通过邮件与您联系。
    请让我们在那里进一步讨论。

    此致、
    Theo