Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 工具/软件:
您好!
CC1350 的网页表明它支持 4 (G) FSK 调制。 但是、我在数据表、参考手册或 Smart RF Studio 中找不到相关信息。 这是网页上的一个拼写错误还是缺少配置方法?
BR Henrik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
CC1350 没有表征的 4-GFSK PHY(它仅经过功能验证)、因此它不会出现在 SmartRF Studio 中。
您可以在以下线程中应用 Sverre 给出的相同设置来启用 4-GFSK 调制: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761710/cc1310-2-gfsk-4-gfsk
然后、您需要使用根据您的要求查找新的 PHY 设置 SWRA682 (查找 CC13x0 和 CC13x2 系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682
此致、
Zack