This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:I2S 仅使用输出引脚

Guru**** 2644935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1526992/cc1312r7-i2s-use-only-output-pin

器件型号:CC1312R7

工具/软件:

我正在使用 SYSCFG 工具、想配置 I2S 总线、但只分配一个引脚(SD0 作为输出)。 是否可以在 SYSCFG 工具中仅为 I2S 配置 SD0 输出引脚并保留其他引脚 (WS、SCK) 未分配? 是否有任何解决方法或建议的过程?

提前感谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您在努力实现什么目标? 您是否尝试实现与 TDM 模式类似的功能?

    此致、

    Arthur