This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sub-1GHz 论坛

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1510675/sub-1-ghz-forum

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

工具/软件:

您好、

我找不到  SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 版本 v3.10.1.11 的下载链接。

是否有办法下载适用于 MacOS、Windows 和 Linux 的该版本 SDK 安装程序?

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们目前在使用 F2 SDK 版本 6.40 和更低版本时遇到问题。 我们正在努力解决这个问题。

    修复后、您将可以从此页面下载所有旧版本: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK/8.30.01.01 

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:  

    感谢您的答复。  

    我有两个问题:  

    没有任何替代链接来下载此 SDK 版本吗?

    您是否有  解决问题的预计时间?  

    谢谢

    Fábio μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我被告知该问题已得到修复、但目前正在进行测试、因此我希望它不会太长。 遗憾的是、我们   在 TI Resource Explorer 上没有 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 版本 v3.10.1.11、这是下载 SDK 的另一种方法。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们公司使用这些工具开发多种产品。 目前、由于该版本的 SDK 不可用、我们的一个产品的开发被完全阻止。

    我们需要一种立即下载 SDK 的方法。  您能给我们发送一个直接的下载链接吗?

    此外,有没有其他方式从得克萨斯州获得帮助,除了这个论坛?

    谢谢

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    此问题现已解决。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您告知我们此修复程序。

    我刚刚下载了 SDK 的安装程序 (3.10.01.11) 、当我尝试打开它时没有任何反应。

    我目前正在使用 Mac (Apple M3 Pro) 和 macOS Sequoia(版本 15.3.2 )。

    在检查了一点安装程序后,我注意到一些关于内核版本和机器的结构的检查(断言它是 i386)。 我不确定这是阻止我安装它的问题、或者如果存在另一个不兼容问题。

    您能不能让我深入了解导致此问题的原因?

    谢谢您、

    Guilherme Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guilherme:

    该安装程序始于 2019 年、并使用 macOS Mojave 进行了测试。 这听起来像是 Mac 方面的一些变化,无论是认证标准还是类似标准。 不知道如何帮助您安装此软件。

    谢谢、

    Marie H