This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:15.4 收集器/传感器示例:为什么只设置了默认密钥的一半?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509483/cc1352p-15-4-collector-sensor-example-why-is-only-half-of-the-default-key-set

器件型号:CC1352P

工具/软件:

收集器和传感器示例的默认密钥(早期 SDK 中的“keyTableDefaultKey"或“或“key_table_default_key")“)设置为

0x12、0x34、0x56、0x78、0x9a、 0xbc、0xde、0xf0

0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00

为什么在示例中、后 8 个字节被设置为零? 这背后的原因是什么? 栈是否将所有 16 个字节用作密钥?

谢谢、

HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为只使用了前 8 个字节。 让我咨询软件开发人员、然后返回给您。 希望在星期四上给您回复。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marie、您能得到答案吗? 此致、HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否收到了软件开发人员的反馈? 这是现在开放 3 周...

    谢谢! HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有回答。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍然对我开放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有关于这个问题的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    答案是

    1. 密钥为 128 位、总共有 16 个字节。
    2. 我们没有特殊原因将最后 8 个字节设置为零。  您可以将这些值设置为所需值。

    谢谢、

    Marie H