This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:oad_multi_block_size

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1522100/cc1312psip-oad_multi_block_size

器件型号:CC1312PSIP

工具/软件:

oad_multi_block_size

您好、

我正在微调我的 OAD 应用程序、我想知道您是否可以告诉我客户端中多块大小参数背后的概念是什么。 它适用于 RFOADClient 和传感器 OAD 示例、但不适用于 BLE OAD 示例。 我在任何示例或文档中都找不到相关信息。 据我所见、它在任何地方都没有实施、但我很好奇它背后的想法是什么、我是否应该利用它。

我的猜测是,它会允许一次发送多个块,而不是通常的顺序方式。

/* Send Block request specifying number of blocks per multi
 * blocks. The OAD_MULTI_BLOCK_SIZE hard coded here, but it is
 * intended that an advanced user would use information from
 * oadRetries and Sensor_msgStats to implement a sliding window
 * algorithm
 */
OADProtocol_sendOadImgBlockReq(&oadServerAddr, 0, oadBlock, 1);

oad_multi_block_size

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    它来自哪个文件和 SDK 版本? (我在 8.30 SDK 中找不到它。)

    从评论来看、这听起来像是您需要实施自己的东西。  

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在使用 7.30、但它肯定在 8.30 SDK 中:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJUc5WrRRmjmz3ClElA4ig__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_TI154STACK_MODULE__BSEc4rl__LATEST

    MultiBlockSize

    OADProtocol_Status_t OADProtocol_sendOadImgBlockReq(void* pDstAddress, uint8_t imgId, uint16_t blockNum, uint16_t MultiBlockSize)

    我很感激我会实施该计划、但我对 TI 背后的意图很好奇  MultiBlockSize

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我与 SW 设计师交谈过、遗憾的是、我们对这里的意图没有很好的答案。 我们可能会在将来的版本中删除此项。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢检查,只要我没有错过一些重要的东西。

    此致、

    Andy