This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:CC1020 收发器的灵敏度问题

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1527790/cc1020-sensitivity-issue-in-cc1020-transceiver

部件号:CC1020

工具/软件:

大家好:

我面临的敏感问题与社区中讨论过的问题相同、但遗憾的是、我还没有看到任何回应或解决方案。

问题:  灵敏度问题

详细信息:  即使我在相同的设置下获得了类似的灵敏度、 我也会以下面的文本格式共享寄存器值。

Rx

复位

00h–1E/9E
00h–1F/9F

Init

01h–70
04h–39
05h–F0
06h–0F
07h–3A
08h–39
09h–FA
0Ah–B9
0Bh–3A
0Ch–44
0Dh–54
0Eh–9B
0Fh–C6
10h–2F
11h–FB
12h–57
13h–2f
14h–38
15h–20
16h–78
17h–47
18h–14
19h–22
1AH–AE
1Bh–34
1 通道–(00-FF)

唤醒 Rx:

00h–1B(打开晶体振荡器)
00h–19(打开偏置发生器)
00h–11(打开频率合成器)

设置 Rx:

00h–01
01h–40

CC1020_校准:
1 通道–00
1Bh–B4

1 通道–0F

设置 PD:
00h–1F
1 通道 — 00

复位:

02h–FF

接口:

03h - 8F

Tx

复位

00h–1E/9E
00h–1F/9F

           初始化

01h–20
04h–39
05h–F0
06h–0F
07h–3A
08h–39
09h–FA
0Ah–B9
0Bh–3A
0Ch–44
0Dh–54
0Eh–9B
0Fh–C6
10h–2F
11h–61.
12h–55
13h–2f
14h–08
15h–20
16h–78
17h–47
18h–14
19h–22
1AH–AE
1Bh–34
1 通道–(00-FF)

唤醒 Tx:

00h–DB(打开晶体振荡器)
00h–D9(打开偏置发生器)
00h–D1(打开频率合成器)

             设置 Tx:

00h–C1
1 通道–01

   CC1020_校准:
             1 通道–00
             1Bh–B4

1 通道–0F

设置 PD:
00h–DF
1 通道 — 00

复位:

02h–FF

       接口:

03h - 8F

任何人都可以提供解决此问题的指导或解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否根据中推荐的测试程序测量 RX 灵敏度  SWRA370  (CCxxxx 器件的基本 RF 测试) https://www.ti.com/lit/swra370 ?

    请概述一下您的测试设置吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。 我随附了基准和未调制载波功率的测试设置为–28dBm。  因此、如果在 Tx 和 Rx 路径之间给出 65dB 衰减、则要考虑的收发器 RF IN 处的接收功率级别为–91dBm、但在数据表中提到了–112dBm。 我已配置 4.8kbps 数据速率的同步 NRZ 模式、并尝试将 VGA 设置、偏差和环路滤波器值更改为 12.5KHz 和 25KHz 信道间隔。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您选择默认的 PHY(完全不变)、是否仍会观察到较高的 RX 灵敏度? 您是使用经过校准的信号发生器还是已知的“黄金单元“来传输数据包?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用默认的 PHY 设置时、我没有观察到更高的 RX 灵敏度。 此外、我们使用的信号发生器已经过适当校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    如果默认设置也没有复制数据表编号、则表明这不是设置问题。

    下一步是仔细检查 LNA 输入匹配网络、如中所述  第 5.11 款 CC1020 数据表规格:

    您的工作频率是多少? 我们想检查 L1 和 C1 的值:

    此致、

    Zack