This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CW 和远距离模式

Guru**** 2647685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1530450/cc1310-cw-and-long-range-mode

器件型号:CC1310

工具/软件:

您好:
在开始主例程之前,我使用 CW 2 秒,这样我就可以看到,频率是正确的...
这适用于 50kps 2-GFKS 25kHz 偏差。

现在我们想更改为 5kps 长距离,但 CW doese 不再编译...

void CW(uint16_t Time)
{
	/* Configure the radio for Proprietary mode */
	RF_Params rfParams;

	RF_Params_init(&rfParams);

	/* Explicitly configure CW (1) or Modulated (0). Default modulated mode is PRBS-15. */


	RF_cmdTxTest.config.bUseCw = 1;

	/* Request access to the radio */
	rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup *) &RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);

	// Set a relative end trigger 500ms after execution start.
	RF_cmdTxTest.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_START;
	RF_cmdTxTest.endTime = EasyLink_ms_To_RadioTime(Time);

	/* Send CMD_FS and wait until it has completed */
	RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op *) &RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
	RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op *) &RF_cmdTxTest, RF_PriorityNormal, NULL, 0);

	RF_cmdPropTx.status = IDLE;
}

 远距离模式下似乎不存在 RF_cmdTxTest.config.bUseCw:

有没有其他方法做一个 CW 在远距离一段时间?

BR Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我没有直接测试。 您能否发布遇到的构建错误?

    我可以使用 SmartRF Studio 进行配置、您能否将您的设置与 Studio 生成的设置进行比较? (bUseCw = 0 表示调制信号、而 bUseCw = 1 表示未调制信号。)  

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    我发现了这个 问题…
    Smart RF Studio 不导出:
    RFC_CMD_TX_TEST_t RF_cmdTxTest

    BR Andreas