This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:RFID UHF IC、具有能量收集、用户数据、向 MCU 发送唤醒信号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1530405/cc1101-rfid-uhf-ic-with-energy-harvesting-user-data-wake-up-signal-to-mcu

部件号:CC1101

工具/软件:

您好!

 

我正在开发一款产品、在该产品中、我需要从大约 1-2 米远程唤醒电子设备、还读回我刚刚唤醒的设备的一些用户信息(例如序列号,MCU 正在运行的固件版本等)。 它需要在睡眠时尽可能低的功耗。

 

我认为 RFID 是这方面的理想选择、IC 它可以收集射频能量以输出可用于唤醒 MCU 的信号(GPIO 或仅根据收集的能量输出电压/电流)。 它还可以将用户数据发送回扫描器、例如固件版本和串行数据。 鉴于我的范围,我认为 UHF 是最合适的(如果我错了这里纠正我)。

 

TI 是否有适合我的需求的产品? 我阅读了关于“在 RFID 丛林中导航“的白皮书、其中指出只有 CC1101 是您的可用技术。 能否将其配置为具有唤醒功能的 MCU RFID 标签? 您有任何替代产品吗?

 

感谢您的帮助!