This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:使用 NCP

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1531436/lp-cc1352p7-using-ncp

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

工具/软件:

尊敬的 TI-Team!

在 CC1352P7-1 的数据表中、我知道存在三个 CPU:  

用于应用程序和上层堆栈的 Cortex-M4F

2. Cortex-M0 用于较低层堆栈(物理层)

3、传感器控制器

所以我是这样理解的、Cortex-M0 承担 PHY 的责任(调制和解调)。 我尝试了带有边界路由器和 CoAP 节点的 Wi-SUN 示例代码。 在代码中、我可以看到未为 ns_CoAP_node-code 定义 WISU_NCP_ENABLE、而是为 ns_br-code 定义。 对于本示例中未使用 Cortex-M0 的节点、这是否意味着? 然后如何实现物理层、使用 NCP 或不使用 NCP 的优点和缺点是什么、为什么边界路由器和 CoAP 节点的配置不同? 您能在此处概括介绍一下吗?

非常感谢!

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我认为对 Cortex M0(也称为无线电核心)的作用存在一些误解。 这种核心是无线电、因此始终在通过无线方式接收或传输内容时涉及。

    ns_CoAP_node 示例是一个完全嵌入式的示例、这意味着它可以独立运行。 支持 NCP 的示例 (ns_br 和 ns_node) 需要主机器件通过串行接口向它们提供命令。 因此、主要区别在于您是采用单芯片架构(CC1352P7 仅以 ns_CoAP_node 运行)、还是采用主机芯片的双芯片架构(例如 AM62x 等 Linux 器件)+ CC1352P7。

    谢谢、

    Marie H