This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:在启用 UART DMA 的情况下继续 RX 接收

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1531356/cc1311p3-continued-rx-reception-with-uart-dma-enabled

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

您好:

我们按照 QnA“ CC1311P3:数据包长度不受限制的射频 RX“中的建议、将 CC1311P3 用于连续 RX。

除了上述 QnA 线程中的建议外、还启用了 UART DMA、我们 在 CCS 中使用了 rfUARTBridge 工程

我们已经探测了 UART 线路中的数据流量、并观察到一些间歇性丢失数据实例。

请告知我们是否需要采用任何其他配置以在连续 RX 模式下在 UART 中接收所有解码数据包。

谢谢!