This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:mcuboot 不加载映像/固件

Guru**** 2649235 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1530428/lp-cc1352p7-mcuboot-doesn-t-load-the-image-firmware

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:  

我尝试 使用 mcuboot 示例、并在 image1 分区上加载程序。 但是、引导加载程序绝不会从闪存加载应用程序。 我使用以下命令

产品 —  SimpleLink 7.31.0.17

示例 — 引导加载程序的“mcuboot"</s>“  

应用程序-“mcuboot_blinky"</s>“

在初始加载期间、它会运行应用程序、但在重新启动后、它始终运行引导加载程序循环。  我在示例上使用默认的 FLASH_MAP 和相同的启动文件 (*。cmd)。 示例没有变化。 提前感谢您。  

此致、  

Saugat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saugat:

    除非传入映像(辅助槽位)上的版本号高于现有映像(主槽位)上的版本号、否则 MCUBoot 不会上传映像。

    顺便说一下、我推荐这款 SimpleLink Academy 实验、该实验包含一些有关插槽和更新决策的更详细文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUd0E-3BcdL8ziAQwp75QQ__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true 

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 但是,事实证明,这不是版本号的问题。 不过、更新了工程的编译后处理和调试配置、以便直接从 CCS Studio 刷写已签名映像。 但事实并非如此。 此外、调试配置不允许将.bin 设置为要加载的程序。 我只能通过 UniFlash 执行此操作。 是否有方法直接从 CCS Studio 执行该操作、而无需跟踪另一个软件 UniFlash 来加载程序?

    此致、  

    Saugat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saugat:

    否、目前无法通过 CCS 执行此操作。 需要使用 Uniflash。

    谢谢、

    Marie