This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:启动时射频设备的状态无效

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1523569/cc1201-invalid-state-of-rf-device-on-startup

部件号:CC1201

工具/软件:

大家好、当前正在使用 CC1201 收发器的定制 PCB 上进行一个项目、该 PCB 连接到 Skyworks 的第三方 PA/LNA。  收发器根据 智能射频收发器评估板用户指南的第 7.3.2 节、通过 SPI 总线连接到 TI 智能射频收发器 EB。 然后、我们使用 Smart RF 软件在 CC1201 上进行发送和接收。 系统以前一直使用相同的设置、但最近我们在打开 Smart RF 时收到“Invalid State of RF device on startup(启动时射频设备状态无效)“错误。  我想知道这条错误消息的确切含义、以及是否有任何关于解决问题的潜在建议。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本 指南 还指出、除了 SPI 外、还需要连接复位信号。

    你已经做到了吗?

    您是否已确保为定制电路板正确供电?

    您遵循了适用于您的定制电路板的哪种参考设计?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RESET 信号已连接、且使用 POE 为电路板正确供电。 参考设计如下 e2e.ti.com/.../SCHEMATIC-_2D00_-CC112x-SKY65313-EM-915-MHz-30dBm-Rev3p0-_2800_2_2900_.pdf 所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的电路板以前使用 Studio 时工作正常、但停止工作、我想您的硬件可能发生了一些变化。

    您可以使用多个电路板进行测试吗?

    电路板在独立操作(不是在 Studio 中)无法正常工作时是否会失效?

    Siri