This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:SIGFOX 设置说明仍是最新的?

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1529306/boostxl-cc1120-90-sigfox-setup-instructions-still-up-to-date

部件号:BOOSTXL-CC1120-90

工具/软件:

我 按照本指南 CC112x TI-SIGFOX SDK Demo 将 BOOSTXL-CC1120-90 和 MSP-EXP430 电路板连接到 sigfox。 昨天我通过电子邮件发送 tech-p1-team@sigfox.com 以请求激活代码二进制应用程序、但没有收到任何回复。 是否有人知道通常的响应时间是多久? 本指南于 2016 年发布、因此我不确定他们是否需要花一点时间做出回应、或者这些说明是否不再适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 SigFox 是一家外部公司、我们很难支持这一点;请查看: https://partners.sigfox.com/products/boostxl-cc1120-90 IT 声明

    包括 SIGFOX 订阅

    要激活套件附带的 Sigfox 订阅、请访问 backend.sigfox.com/activate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢你的帮助。 要激活该器件、我需要同时提供 Device ID 和 PAC。 根据文档 SWRU487、检索这些值需要刷新特定项目 ()TI_SIGFOX_PROJECT、该项目只能通过直接联系 Sigfox 来使用。 这些说明已过时、但我正在努力寻找替代方案。 我已经联系到 sigfox 找到一个解决方案,但没有听到回来. 您是否会遇到有关如何找到解决方法的提示? 我理解这可能超出了您的范围。

    谢谢你 — 乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    不幸的是,我不确定我可以建议任何进一步,如果 Sigfox 尚未答复 — 它是由他们控制。  希望他们能尽快回复您。

    此致、

    Zack