This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1125 和 CC1311 之间的链路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1529045/cc1311r3-link-between-cc1125-and-cc1311

部件号:CC1311R3
主题:CC1125 中讨论的其他部件

工具/软件:

我的客户希望使用 CC1311 与在 CC1125 上运行的网关通信。 CC1125 上的 PHY 设置如下:

  • 频率:869.2125MHz
  • 调制:GFSK NRZ
  • 偏差:±3kHz
  • 频道:12.5kHz
  • 比特率:4800 比特/秒

调制细节如下:

您能否帮助确认 CC1311 是否支持此 PHY? 谢谢。

此致、

Shuyang Zhong