This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:EVB — 状态

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1020, CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1528379/cc1020-evb---status

部件号:CC1020
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1120

工具/软件:

您好:

我正在寻找 CC1020 的评估板、但我找不到、这是否意味着此组件即将停产?

对于新设计、您建议使用什么组件?

此致、

Simão μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Simão、

    CC1020 EVM 已停产、但这并不意味着元件 本身即将停产;请参阅: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1432595/sub-1-ghz-forum

    更现代的替代取决于您的要求。 如果要寻找收发器、经过验证的 CC1101 器件很可能满足这些要求(性能得到提高)。 我们的 SoC(如 CC131x 器件系列)的功能也强大得多、但该器件系列中没有收发器。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    非常感谢您的答复。

    对于新设计、由于 CC1101 具有更高的性能、您是否有 CC1020 和 CC1101 的比较表?

    此致、

    Simão μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Simão、

    遗憾的是、这以前不具备。 实际上、通过 CC1101 的数据表可以更快地检查它是否支持您所需的内容(它可能会这样做)。

    CC1101 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs061

    我要指出的是、CC1101 将获得更好的支持(与 CC1020 相比)、因为它是一个较新(且功能强大)的设备之间的“甜蜜点“、同时它还足够成熟、可以在支持团队中获得大量的支持应用手册和知识。 如果 CC1101 能够支持您的应用、我们强烈建议它。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    关于 CC1120 ?

    CC1020 与 CC1120 和 CC1101 之间的主电源有何区别?

    CC1120 和 CC1101 之间的最佳选择是什么?

    此致、

    Simão μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将通过 PM 向您发送信息、请接受朋友的请求。 因此、我会将这一主题标记为“已解决“。

    此致、

    Zack