This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:CC1020 芯片比较

Guru**** 2813845 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1021, CC1020, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1530017/cc1020-cc1020-chip-comparing

部件号:CC1020
主题中讨论的其他部件:CC1021、、 CC110L

工具/软件:

尊敬的工程师:

我的客户想了解 CC1020 和 CC1021 之间的区别。 CC1020 和 NCK2910 之间也有区别。 您能分享一些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    CC1020 和 CC1021 的工具和参考设计不再易获取。 我建议您研究一下 CC11xx 器件、例如 CC110L。

    如果您可以给出更具体的用例、我们可以建议哪款器件更合适。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的幻灯片: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/CC112x-Comparison.pdf

    请注意、这不包括最新的 CC131x 和 CC135x 器件系列、因此不是最新的(它们是在 CC112x 器件是最新器件系列时创建的)、因此还应查看各个产品页面。

    正如 Marie 提到的、CC11xx 器件可能是一个很好的起点、如果您提供有关应用的更多详细信息、我们可以提供进一步的建议。

    此致、

    Zack