This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:iTM 日志获取闪存

Guru**** 2648955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1533448/cc1352p-itm-log-taking-flash

器件型号:CC1352P

工具/软件:

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/docs/tiutils/html/group__ti__log__LOG.html
该文档指出 日志 API 应更大限度地减少闪存、RAM 和执行开销。
目前我正在使用 iTM 日志禁用日志保存大约 7 到 8 KB 的闪存(我有一些粗略的 400 日志)
指针需要大约 7 到 8KB 吗?
即使是默认的日志示例也会观察到这一点、即我将 iTM 日志 (logModuleApp3) 增加到大约 30 40 条语句闪存  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了有关使用 CC13xx 器件进行日志记录(包括使用 ITM 进行日志记录)的文档。  使用 TI SimpleLink SDK 进行日志记录 

    虽然日志语句并不存储在闪存中(它们存储在.out 文件中)、但每个 log 语句的闪存中仍有多达 40 个字节存储。 随着日志语句的增多、它所需的闪存也会增加。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Nico Grafe