This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:PHY 模式 ID 仅可通过 SysConfig 进行编辑、但不能通过 spinel-CLI 进行编辑

Guru**** 2646405 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1532802/cc1352p7-phy-mode-id-only-possible-to-edit-via-sysconfig-but-not-via-spinel-cli

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

尊敬的 TI-Team!

我注意到、PHY 模式 ID(根据我的理解,它本质上是数据速率)只能通过 CCS 中的 SysConfig 文件进行配置、而不能通过 spinel-CLI 进行配置。 是这样吗?

此致

Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、是的。 需要在编译时设置 PHY(即在构建工程之前在 SysConfig 中设置)。

    PHY 模式是数据速率、频段等设置的简写

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie!

    我见过 CC1352P7 也可以在较小的模块上购买: https://www.ti.com/tool/BDE-3P-SUB1GHZ 我想知道如何在使用此模块时更改 PHY 模式并通常对我的 Wi-SUN 进行配置。 你知道吗?

    最好的安娜