This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:与 CC1312R 兼容

Guru**** 2649955 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1532992/cc1352r-compatibility-with-cc1312r

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:sysconfigCC1312R

工具/软件:

大家好:

我正在处理一个需要在之间建立通信的项目  CC1352  和 A  CC1312  使用了  868MHz 频带 。 首先、我使用了  rfUartBridge TI SDK 中的一个基础示例。

我配置了  定制 PHY  两个板上都进行了相同的设置。 通信  CC1352  器件运行良好。 但是、当我尝试在之间进行通信时  CC1352 和 CC1312 似乎什么都没有。

我已经仔细检查了:

  • 两个器件使用相同的 PHY 设置(调制,符号速率,偏差等)
  • RF 命令配置正确
  • UART 桥接器两端都正常工作

我可能忽略了一些问题、这些问题可能与射频前端、TX 功率表或特定于电路板的配置有关?

任何见解或建议都将非常感谢!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    • 您是否首先使用 SmartRF Studio 7 测试了 PHY 设置? 建议的工作流程是使用 SmartRF Studio 开发 PHY 设置并将其导出以在 CCS 中使用。 这样、变量就更少、因此更容易缩小范围。
    •  CC1312R-CC1312R 链路在初步测试中是否成功(只是仔细检查)?
    • 是否有此定制硬件、或者您是否先使用 TI LaunchPad 进行了测试?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在开发我的项目  rfUARTBridge  并定制了  其中概述了 SysConfig  文件以满足我的要求。 具体而言、我修改了要使用的对讲机设置  “SimpleLink 远距离 2.5kbps 而且两人之间的沟通很好  CC1352  定制电路板(我自己的硬件)。 我还为创建了一个类似的项目  CC1312 、它在两个 CC1312 板之间运行正常。

    我仔细比较了  RadioConfig(无线配置  用于这两个工程的文件、并确认所有设置都相同、但 CC1352 配置包含  2.4GHz 功率表 。 但是、两者之间的通信  CC1352 和 CC1312  不工作—任一侧均未收到任何数据包。

    为了进行故障排除、我甚至交换了  RadioConfig.c/h  两个工程之间的文件、但仍然没有接收到数据包。 我已经确认、在与相同器件型号配对时、发送器和接收器都能正常工作。

    我没有使用  SmartRF Studio  原理图。 我可能会忽略一些可能会妨碍 CC1352 和 CC1312 之间的互操作性的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R 和 CC1352R 上的 Sub-1GHz 无线电部分相同,但事实并非如此 — 这确实是两个工程之间存在不同的配置问题 (尽管小)。

    如果仅使用默认的 2.5kbps LRM PHY 在 CC1312R 和 CC1352R 之间进行通信(与使用自定义 PHY 时相同、且其各自 CCS 工程中的所有其他内容是否均相同)、则链接是否成功?