This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:即使将电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、它也只输出 8dBm。

Guru**** 2647715 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1492706/cc1314r10-even-when-setting-the-transmission-power-of-the-board-to-max-14dbm-it-only-outputs-8dbm

器件型号:CC1314R10

工具/软件:

大家好!

即使将客户电路板的传输功率设置为 MAX (14dBm)、也只输出 8dBm。 使用 LP-EM-CC1314R10 进行测试时、确认了 14dBm 输出。

TI 电路板使用晶体、但客户电路板使用 TCXO。

驱动程序软件是使用 TI 系统配置工具创建的。

(无线通信本身工作正常。)  

您是否有任何可以为类似案例提供提示或解决方案的文档或文献?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请提供以下信息以帮助解决此问题:

    • 目标频率是否仍为 915MHz?
    • 是 将 RGZ 还是 RSK 器件用于该设计?
    • 接下来是上一个问题、我们遵循了哪个参考设计?
    • 是否进行了测量?
    • 发送 CW 输出时是否测量输出功率(以简化测量)?
    • 首先、请使用进行测试 SmartRF Studio 7. 若要仅隔离射频性能并分享测试设置的详细信息、请查看 SmartRF Studio 配置的屏幕截图以及(如果可能)测量屏幕截图。

    您可能会发现以下文档有用:

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的答复。

    目标频率是否仍是 868/868 915MHz?

    920~928MHz

    该 设计是否使用 RGZ 或 RSK 器件?

    RSK

    接下来、根据上一个问题、遵循了哪个参考设计?

    参考设计是 LP-EM-CC1314R10。
    只有时钟更改为 TCXO。

    是否进行了测量?

    请与客户核实。

    发送 CW 输出时是否测量了输出功率(以简化测量)?

    即使在 CW 输出下、功率也没有变化。

    首先、请使用进行测试 SmartRF Studio 7. 若要仅隔离射频性能并分享测试设置的详细信息、请查看 SmartRF Studio 配置的屏幕截图以及(如果可能)测量屏幕截图。

    我的客户正在使用 SmartRF Studio 7(版本 2.30.0)、则无法使用。
    程序是否有问题?

    1、在目标板上写入 studio_fw_cc13x4_cc26x4_rev2_sram.bin
    2、点击 RF Studio 中的 CC1314R10 图标
    3、将 Custom Target Configuration 设置为附加映像中的值
    TCXO 电源由 DIO TCXO 供电、电源由 DIO30 供电(节省‘205M“)


    4、为典型设置选择 100kbps、25kHz 偏差、2-GFSK、137kHz RX 带宽。


    5、将频率设置为 925MHz。 硬件设计

    6、选择 Continuous TX 选项卡  
    →Start(开始)按钮保持 Disable(禁用)。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    请提供答案。
    客户正在等待。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    请提供答案。
    客户正在等待。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    请提供答案。
    客户正在等待。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    使用 SmartRF Studio 时、客户不需要编写任何固件、因此还不需要第 1 步。 但是、我按照此操作进行了跟进、结果发现 SmartRF Studio 不支持使用 TCXO。

    客户是否使用实现了 TCXO  第 7 款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640 ? 我们建议客户首先查看该部分。

    此外、客户是否已澄清测量是如何进行的? 这将是重要的建立。

    客户可以执行的另一项测试是将 TCXO 安装到其 LP-EM-CC1314R10 板上、以便使用 TI 硬件测试其固件实现。 这将有助于确定是客户的设计还是固件。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的答复。

    客户在 LP-EM-CC1314R10 板上安装 TCXO。

    客户过去使用 CC1312R1 开发、但未遇到发射功率问题。
    在开发 C1314R10 和 CC1312R1 时、硬件没有重大差异。

    .在软件方面存在差异(射频参数)。
    该软件是使用 TI 系统配置工具创建的。

    请允许朋友请求、以便我们可以向您发送与参数相关的数据。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    即使是直接安装在 LP-EM-CC1314R10 上的 TCXO 的电路板、也会产生约 8mW 的输出。

    我认为这是一个参数问题、请检查。
    请申请朋友发送参数文件的请求。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已收到这些文件、并由于转至直接消息而将此线程标记为已解决。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack。

    您的进展如何?

    您数周未回复。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZC、

    你能给我一个答复吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    你能给我一个答复吗?

    此问题已有几个月未得到解决。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    你的进展如何。
    很抱歉在繁忙时间打扰您

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请查看我的 PM。

    此致、

    Zack