This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311R3

Guru**** 2649195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1533610/cc1311r3-cc1311r3

部件号:CC1311R3

工具/软件:

您好:

我们使用的是 CC1311R3 MCU、在数据表中找不到在不损坏 GPIO 引脚的情况下可以传递的最大电压。

谢谢您、

Alex Katsovich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    中导出  第 7.1 节 任何数字引脚的绝对最大额定值为:

    • 最小值:–0.3V  
    • 最大值:(VDDSn + 0.3) V、最大值 4.1V

    使用以下脚注:

    (3) 包括具有模拟功能的 DIO

    (4) 任何 GPIO 引脚都不支持注入电流。

    (5) VDDS2 和 VDDS3 必须低于或等于 VDDS。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack!