This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:器件已锁定错误

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1532809/cc1310-device-is-locked-error

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我已经找到了器件锁定问题的解决方案。  事实证明、Uniflash 版本 9.0.0(2024 年 12 月版本)无法成功执行批量擦除、而更新的版本 9.2.0 无法成功执行。 是否有其他人经历过此事或对此有任何想法? 但不确定其他版本。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    我不知道 CC1310 有任何问题、感谢您发帖。

    对于 CC1314、我们遇到了 Uniflash 9.1.0 的问题、但应该在 9.2.0 中修复。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了一段时间的持续器件锁定错误、这个问题也存在于当前版本(版本 9.2.0)中。 不过、我测试了早期版本、发现版本 9.0.0(Windows 版本)能够在 CC1310 LaunchPad 板上成功执行批量擦除。

    谢谢