This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:具有多个发送器的网状网络–防冲突和出色的无线技术

Guru**** 2645435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1535201/cc1310-mesh-network-with-multiple-transmitters-collision-avoidance-and-best-wireless-technology

器件型号:CC1310

工具/软件:

您好:

我正在从事一个无线传感器网络项目、其中:

-我们有许多发送器节点,每 15 分钟读取一次环境温度并广播数据。
-中继器节点将此数据转发到中央网关或 使用网状拓扑重新广播。

我的主要目标是:
-避免射频冲突
-实现至少 99%的可靠数据传输
-保持系统安装简单(最小配置)

请您提供以下帮助:

1.无线技术建议–我是否应该使用 Sub-1GHz FSK、LoRa(具有 TI 兼容堆栈)
2.固件或库支持–TI 是否支持任何网格/泛洪示例或冲突处理协议(例如 TDMA、CSMA)?
3、硬件建议–哪些 TI 评估板和天线适合此类网状网络?

提前感谢您的指导。

此致、
阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您需要网状网络、可以了解我们的 Wi-SUN 产品:

    Wi-SUN |德州仪器 TI.com

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    感谢您的推荐!

    您能否分享与 TI Wi-SUN 产品相关的任何可用库、GitHub 链接或教程? 这对我真的很有帮助。

    此致、
    阿马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否访问过我链接到的页面?

    在这里、您将找到指向 SDK 的链接、其中包含您需要的所有信息。

    您还可以在此处找到所有可用的文档:

    文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:


    感谢您提供的信息!

    此致、
    阿马尔