This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何在 2.4GHz 频带设置 20dBm PA。

Guru**** 2648975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1528902/cc1352p7-how-to-set-up-20dbm-pa-at-2-4ghz-band

器件型号:CC1352P7
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:  

我的客户使用 CC1352P7 来开发一款通过 TI ProprietatyRF 的 rfPacketTx 示例与 2.4GHz 频段通信的产品。

在 SysConfig 中、选择了自定义 PHY 设置、2400MHz 频带、选择器件作为 CC1352P7。
我已启用高 PA 并尝试更改 TX 功率、但最大值设置为 5dBm。

请告诉我如何在 2.4GHz 频带设置 20dBm PA。

谢谢