This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:不同通道之间的电流不同

Guru**** 2646375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536123/cc1352p-current-differ-between-different-channels

器件型号:CC1352P

工具/软件:

尊敬的工程师:

SDK:CC13xx26xx SDK 8.30

环境:TI CC13452P-2 LP

SW:TX 功率设置为 20dB 的 BLE 简单外设示例代码

在测试 CC1352P-2 的功耗期间、我发现 ADV 通道之间的电流消耗不同。 无论我使用什么 PHY、37、38、39 模式下的 ADV 电流都略有不同。 您能分享一下为什么会这样吗?