This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:支持 40kbps 的 OOK 和 ASK 调制

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1531586/cc1311p3-ook-and-ask-modulation-with-40kbps-support

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

您好:

我们要求支持 560 –960MHz、OOK 和 ASK 调制和 40Kbps 支持的频率范围。

请告知我们是否可以为上述配置配置配置 CC1311P3。

如果不是、请针对相同情况建议合适的 IC

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要在内部仔细检查(我们尚未测试高达 40kbps 的 OOK)。

    请您能分享有关您的 数据包格式的更多详细信息吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的即时答复。

    在我们的数据包格式中、我们不需要前导码或同步字。  

    我们想使用曼彻斯特编码和 16 位 CRC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    快速更新:我正在内部跟进此问题(因此没有忘记)。 这比正常情况下更棘手、因为 CC1311P3 支持的 PHY 通常需要前导码和同步字。

    40kbps OOK 本身不应该是 CC1311P3 的问题。

    此致、

    Zack