Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG, CC1311R3
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 SysConfig、
工具/软件:
您好、
我正在尝试使用 GATE 保护对全局配置结构的访问。 由于链接器错误、使用 GateHwi 和 GateSwi 不起作用:

如果我搜索并将 Hwi 或 Swi 替换为 Mutex、它会起作用。
我的代码如下所示:
#include <ti/sysbios/gates/GateHwi.h>
static GateHwi_Handle hConfigGate;
void CONF_init(){ NVM_readWrapper(&config, NVS0, &nvmDefaults); config = nvmDefaults;
GateHwi_Params gateParams; GateHwi_Params_init(&gateParams); hConfigGate = GateHwi_create(&gateParams, NULL); }
uint32_t CONF_getDeviceAddress(){ uint32_t value = 0;
unsigned int key = GateHwi_enter(hConfigGate); value = config.general.deviceAddress; GateHwi_leave(hConfigGate, key); return value;}
我复制了 SYSBIOS 文档中的代码、并在 Resource Explorer“空“示例工程中进行了测试。 行为也一样。

头文件存在、但似乎不可用。 有没有办法在 Hwi 环境中有门?
使用 CC1311R3、CCS 12.8-1、SimpleLink 8.30.1-01、SysConfig 1.21.1、GCC GNU v9.2.1。 和 TiRTOS7
你好
Max