This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:Uniflash 是否将通过串行引导加载程序支持此芯片?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1314R10, LP-XDS110, LP-EM-CC1314R10
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1535899/cc1314r10-is-uniflash-going-to-support-this-chip-with-serial-bootloader

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLP-XDS110、

工具/软件:

我刚刚在开发机器上安装了 Uniflash 9.2.0。 CC1314R10 支持、但仅使用 XDT110(即 JTAG)。 这就是我们正常闪烁的方式。

但是、我需要测试和验证串行引导加载、但它不存在。

有 CC1312 串行加载、但我们过渡到的 CC1314R10 似乎没有串行支持。

那么、Linux 的串行引导加载程序解决方案可以吗???

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会提请设备团队注意此主题。 请注意、由于在美国度假、可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    请查看以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1484609/cc1314r10-where-to-get-linux-serial-bootloader-example-code 

    大家可以看到、我们现在提供了带有应用手册的示例代码。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我必须将其移植到 Linux、我已将其安装在一台 WIN 机器上、很遗憾有

    CCS 提供的.hex 与最终串行下载之间的一些步骤。

    不幸的是,WIN 应用程序不能在葡萄酒上运行,否则就足够了。

    如果支持串行加载、WIN 和 Linux 上提供的 Uniflash 将是一个很好的解决方案

    已添加。 目前支持 CC1312、但不支持 CC1314。 对于'14、您必须拥有 XDS110。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    是、这是正确的。 由于 LaunchPad 格式发生变化、您需要使用 LP-XDS110 连接到 LP-EM-CC1314R10。 这样、您还可以将 LP-XDS110 与其他 TI LaunchPad 配合使用。

    遗憾的是、对于串行引导加载程序、我们只拥有应用手册中的共享示例代码。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Theo、

    我们对开发工具感到满意、但这将是“最终用户“的解决方案。

    嗯、我们必须自己编写工具、因为我们不能在没有任何方法的情况下销售产品

    最终用户以“最终用户方式“更新固件。 添加 LP-XDS110 的成本变得高昂。  

    此致、

    Gullik