This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:从 cc1310 迁移到 cc1314R10 并在调试中半主机

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1537000/cc1314r10-moving-to-cc1314r10-from-cc1310-and-semihosting-in-debug

器件型号:CC1314R10
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:

     我们在 cc1310 上有一个应用程序、我们将改用新的 cc1314R10。

我发现在 cc1314R10 中、不可能在脱气机中启用半宿主:

在 cc1310 中、可以启用半主机:

我需要启用 cc1314R10 中的半主机来匹配 cc1310。

我也可以为 cc1310 启用半主机吗

此致

Errico Stigliano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Errico:

    我很抱歉耽误了答复。
    我在内部讨论了该主题、截至今天、我们不支持 CC1314R10 的半主机功能

    相反、我们建议使用 SDK 随附的 TI Logger。 它以尽可能小的开销从器件发送调试信息来运行、并可与自定义调试语句一起用于  将消息打印到 CCS、UART 终端或 Wireshark 文件中的 ROV。

    它还可让您访问驱动程序中来自 TI 的预定义调试语句、如果需要、可帮助您遵循这些语句。

    您可以在以下培训中了解更多相关信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUtBCHw9KYI99xItuPjn4w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    此致、
    Theo