This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1537925/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用的是 CC1310、我在 OSC 24MHz 启动和裕度增益方面遇到了一些问题。 我想我的功率不足、无法启动 OSC。 是否有任何寄存器用于设置 OSC 的驱动电平? 我在技术参考手册中未找到任何内容。

谢谢

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    在选择 SysConfig 中的所有内容并使用驱动程序时、您应该能够启动时钟。
    没有额外的需要。

    您使用的是我们的驱动器吗?


    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名射频硬件技术人员、但我认为软件使用您的驱动程序。 我们在几个产品上使用了数千个 CC1310、但在一个产品上(2%的卡)晶体有时无法启动。 有时晶体会启动、但如果插入一个低电阻器(例如 15E)、晶体将无法启动。 在另外 98%的卡上、晶体从 150E 的电阻器开始。 我想、在 CC1310 编程过程中、我们可能会改变(如何?) 晶体驱动器的电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    感谢您的背景。

    我将咨询我们的硬件专家、了解如何继续进行调试。

    遗憾的是、我无法从软件方面看到我们会如何影响它。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    为了进一步研究 我们需要有关您的设计的一些详细信息。
    请参阅我的电子邮件跟进

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    感谢您的帮助、

    请告诉我您需要什么信息。

    Igor