This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:申请指导:TI CC1310 和 STM32WL55 之间的通信 (LoRa/Sigfox)

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1544152/cc1310-request-for-guidance-communication-between-ti-cc1310-and-stm32wl55-lora-sigfox

器件型号:CC1310


工具/软件:

主席先生/女士、

我们目前正在开展一个涉及两个不同平台的无线通信项目:

  • TI CC1310

  • STMicroelectronics STM32WL55

我们的目标是在这两个平台之间建立通信、以进行距离和信号性能测试。 STM32WL55 支持 LoRa、FSK、GFSK 和 OOK 调制方案。 CC1310 支持 FSK、GFSK、OOK、也可针对进行配置 Sigfox 如之前在 wiki 上记录的那样、使用射频内核覆盖。

我看到了此参考资料:

“Lora 芯片仅可从 Semtech 获得。 CC1310 支持 SIGFOX、您可以参考 processors.wiki.ti.com/.../Sigfox_CC1310_SDK_Demo_Users_Guide、它可以与 LoRa 竞争。“

很遗憾,以上维基链接不再打开 如果您能帮助我们:

  1. 访问 Sigfox CC1310 SDK 演示指南 或等效文档。

  2. 更新了用于在 CC1310 上启用 Sigfox 模式的软件/固件资源(支持区域 1/3)。

  3. 配置方法指南 CC1310 和 STM32WL55、用于使用 FSK 等通用调制方案进行通信 、用于测试目的。

  4. 此类互操作性的建议射频参数(频率,数据速率,偏差等)。

我打算将一个模块用作发送器、将另一个模块用作接收器、以评估信号强度 (RSSI)、SNR 和距离性能。

感谢您的帮助。 我们期待您的支持。

谢谢您、

中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinmay:

    当时支持此功能的工程师(并将获得最有用的意见)正在休假、因此我们必须在下周回到办公室时回复此问题。

    此致、

    Zack