This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:如何使用 LP-XDS110ET 对 MSPM03507 进行编程?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1543694/lp-xds110et-how-to-use-the-lp-xds110et-to-program-the-mspm03507

器件型号:LP-XDS110ET
Thread 中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具/软件:

如何将 LP-XDS110ET 连接到 MSPM0G3507 以进行 SWD 编程? MSPM0G3507 引脚为 VCC (3.3V)、GND、SWDIO 和 SWCLK、但  LP-XDS110ET 的引脚名称不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danielb、

    我希望大家做得好、这里应该有用的文档是 JTAG 连接器和引脚排列、它应该可以帮助您确定可以用于 MSPM0 的连接器、以及我们的 LP-XDS110ET 提供的连接器(20 引脚和 10 引脚连接器)

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alex。 我阅读了文档、但恐怕仍无法确定如何正确连接引脚。 我附上了调试器的图片。 例如、我是否应该将 LP-XDS110ET 的 TDO 或 SWO 引脚连接到  MSPM0 的 SWDIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danielb、

    查看 MSPM0 数据表、我们似乎需要利用 SWCLK 和 SWDIO(表 6-3. 信号说明)来调试器件。 TRM 深入介绍了这一点(包括一些设置图片)、我建议参考:  

    MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册(修订版 B)

    看看我们的 XDS110、我们可能需要使用 TMS 和 TCK 引脚(以及 3.3V 和 GND):

    SWDCLK / TCK

    SWDIO/TMS

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是有效的! 谢谢、Alex!