This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TX 为高功耗

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1542950/cc1312r-high-power-consumption-in-tx

器件型号:CC1312R


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我们目前正在评估基于 CC1312R1 的定制 PCB 设计、我们正在观察到 TX 期间的电流消耗明显更高 它可以与 TI LaunchPad(开发套件)相比有所不同 相同固件

Magμ A TX 电流测量(测量值@ 3.3V 电源):

Tx 功率 到此结束 定制 PCB
13dBm   22.0mA   40.5mA  
0dBm   8.7mA   12.6mA  

White check mark 到目前为止所采取的调试步骤:

  • 已验证 电源电压 去耦电容器 稳定且符合数据表建议。

  • 已确认 启用直流/直流稳压器 。 禁用它会导致两个平台上的电流消耗增加(按预期)、从而确认它至少在功能中处于活动状态。

  • 已卸下外设 来自测试设置、以隔离 CC1312R1 电流消耗。


Pushpin 请求

能够吗 查看我们的原理图和布局 帮助识别可能导致 TX 电流增加的任何潜在设计问题?

我们怀疑中的任何一个都可能存在问题 射频匹配网络 直流/直流电源配置

提前感谢您的支持。

此致、
Sondre