This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:uniflash 不再工作

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1543105/cc1352p-uniflash-does-no-longer-working

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

大家好!

我尝试将 协处理器工程下载到 Simplelink 板、但 Uniflash 不工作:它会立即停止并输出以下诊断:
产卵./DSLite ENOENT

我该怎么办? 我过去从未遇到过这个问题:PC 是相同的、我安装了 Simplelink 库的最后一个版本:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

有人能帮我吗?

附加了所发生情况的屏幕截图

谢谢

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    此错误表示找不到 GUI 调用的闪存可执行文件。

    您当前使用的是哪个版本的 Uniflash?

    您是否已尝试重新安装或安装其他版本?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:
    安装的版本 如下:

    我将尝试重新卸载并重新安装、并告诉您

    此致

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    根据建议、我完全删除了 Uniflash 并从头开始重新安装、安装完成后没有错误、但启动 Uniflash 后出现了一个新问题:不再检测到 Launchpad(我把它称为 a)。 如果更改了 Launchpad(将第二个称之为 B)、它通常照常可用。 我该怎么办?
    请注意:
    -这个测试,我一次只连接一个 Launchpad ,因此在连接 Launchpad B 之前, Launchpad A 从 USB 上移除(并且在拔下和插上 Launchpad 时,会听到 Windows 的典型声音)
    - LaunchPad A 上的绿色指示灯亮起
    -如果我尝试将 LaunchPad A 与 CCS 调试器配合使用,仿真器将不再响应,并显示以下诊断信息:

    -所以,这似乎是启动板 A 不再工作,但可能是有可能用一个合适的工具恢复它:你能告诉我,我该怎么做?

    -相反,如果我尝试使用 Launchpad B,没有问题

    显然、我需要两个 Launchpad 都能正常工作...
    请帮帮我

    真诚的路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    感谢您的更新。

    问题似乎在于 XDS110 固件处于错误状态。

    请尝试解决错误消息所示的问题。

    出现错误时连接 LaunchPad、并在 PowerShell 中从 CCS 安装目录/ccs_base/common/uscif/xds110/xdsdfu.exe 启动 xdsdfu 实用程序

    该实用程序的用户指南可在 pdf 的同一目录中找到。  

    请按照说明更新 XDS110 固件、并验证更新是否成功。

    之后、一切都应该正常。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我阅读了文档并提供了一个尝试“在没有 JTAG 的情况下恢复恶意的 XDS110“、严格遵循所述内容。 然后下载了可用于 XDS110 的固件(可能是旧版本,但这对我来说不是问题,因为 Uniflash 应该自动更新)。 下面是我做了什么的屏幕截图:

    然后、Windows 会识别 Launchpad、其绿色指示灯亮起、但 Uniflash 仍无法识别:我现在该怎么办? 我认为 LaunchPad 根本不会出现故障。

    此致
    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、  

    您能否与 xdsdfu -m 验证 XDS110 上是否安装了新版本的固件?

    在再次启动 Uniflash 之前、您是否断开并重新连接了 PC 上的 LaunchPad?

    如果是、请向我发送 Windows 设备管理器-> COM 端口中 XDS110 列出方式的屏幕截图。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    现在、在执行以下序列之后、所有命令都按预期再次运行:
    -卸载 uniflash
    -完全删除的安装文件夹,其中至少两个空的文件在卸载后仍然存在(为什么? 这不应该发生...)
    -使用 xdsdfu 从头开始重启 Launchpad ,将 TDO 引脚短接至 GND ,如有关“在没有 JTAG 的情况下恢复坏的 XDS110“的文档中所述
    -重新安装 uniflash、将连接的 Lauchpad 连接 到 USB 端口(已通电)
    -使用 xdsdfu 下载刚安装的 uniflash 中的可用固件版本以及-r 选项、这意味着 XDS 将 在之后重新启动
    此时、CCS 和 uniflash(使用 Windows 探测行为)都可以看到 Launchpad
    然后、在 Uniflash 上运行任何函数时、都需要更新 XDS 固件、然后执行了更新(自主进行)
    最后、LaunchPad 可以 像以前一样正常工作。
    问题终于解决了、但我真的不知道这个问题的原因是什么。 现在,我知道如何在这种情况下,这可能会再次发生。
    非常感谢、

    此致、
    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    我很高兴听到一切都能再次正常工作!

    很好、您可以按照附加说明 “在没有 JTAG 的情况下恢复砖型 XDS110 “。

    我不确定您的 XDS 处于哪种状态、因为它仍然显示在 Windows 上。 发生这种情况的一种方法是当通过断开 XDS110 而中断固件更新时。 可能 uniflash 或 CCS 上次尝试了更新(您上次连接电路板时会遇到一些问题)。

    此致、
    Theo