Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在使用 simplelink SDK 评估一种潜在的 Wi-SUN 网络解决方案的 CC1352。 我使用 CC1352P7 作为连接到笔记本电脑的边界路由器(使用 TI SPINEL Python 库)、使用另一个 CC1352P7 作为 OAD 路由器节点。 我已经通读了一堆文档并尝试了一些实验、但想知道是否有人可以澄清这些简单场景的预期行为:
1.如果边界路由器重置(如果我只是通过 spinel python 库执行“reset")“),该节点是否应该重新连接到边界路由器? 我等待长达 20 分钟、边界路由器从不在其连接的设备中注册该节点。
2.有文档表明 Wi-SUN 网络是一个自愈网状网络,请注意,如果节点发生故障,叶节点最终将能够找到备用路由。 我假设这不能扩展到边界路由器? 如果同一网络中有两台具有相同 PAN ID 的边界路由器、如果其中一台路由器出现故障、节点是否会迁移到第二台边界路由器?
谢谢
Jim