This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:SEGGER JLINK 端口/读取保护+更新闪存程序支持

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1541392/cc1314r10-segger-jlink-port-read-protection-update-flash-program-support

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:

团队、

客户提出的问题:

对于 CC1314、我们只能启用 JLINK 端口读取保护 、但仍然可以通过 JLINK?更新程序

以及如何通过固件或 JLINK PC 软件启用 JLINK 端口读取保护?

TI:   

首先、我不想在此处介绍 Segger、但该器件支持您要查找的一般功能。

 实际上、如果您查看 TRM 的第 11 节、使用 CCFG 寄存器可以在启用端口/读取保护的同时仍启用闪存更新:

CC13x4、CC26x4 SimpleLinkTm 无线 MCU 技术参考手册

 现在、Segger 显示完全支持 JLINK:支持的器件 — 搜索结果 “cc1314"下“下的 CC1314

 我怀疑端口读取保护和程序更新也受到支持。

 但我们可能希望直接使用 Segger 进行验证、或者创建有关上述主题的 E2E 主题以进行确认。

 如果您想为您创建 E2E、请告诉我吗?  如果我今天听不到(下班后,我知道)、我会从一个开始、特别是因为我将在一周的剩余时间和下周初开始。

 我 相信、归根结底、即使遵循 CCFG 寄存器设置仍然更有利的方法、我们也会发现支持这些功能。

 欢迎进一步评论或澄清!

CY、
CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我必须承认、我并不完全理解这个问题。 他们要锁定哪个端口、我假设这是 cJTAG 端口?  或者、他们是否希望能够编写程序、但无法读出?

    无论如何、这是通过固件中的 CCFG 完成的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、谢谢!  我相信 CCFG 模块是他们真正需要的。  谢谢 Chris