This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1542985/cc1311p3-cc1311p3

器件型号:CC1311P3


工具/软件:

您好、

在使用 LP-CC1311P3 进行固件开发后取得了良好进展、我们只是在准备 为最终产品设计 PCB。

问:关于 JTAG、我们是否可以使用 LP-CC1311P3 中的 cjtag (TMS、TCK) 并将其连接到 我们电路板上的 JTAG_TMSC、JTAG_TCKC?

是否必须移除相同的跳线? 更多?

BR

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    是的、您可以使用 LP-CC1311P3 的 XDS110 并将其连接到定制板的 JTAG。

    请确保您额外连接了电源和 GND、以确保按预期设置逻辑电平。

    此致、
    Theo