This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:射频性能下降

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1540947/cc1310-rf-performance-degradation

器件型号:CC1310


工具/软件:

我们一直使用 Qualcomm SAW 过滤器(器件型号:B39871B3717U410) 、该过滤器采用 TI CC1310 芯片组。
问题摘要:
受影响的产品在 2021 年 2 月成功进行了组装和测试、随后运送给客户。
但是、客户在大约 3 到 4 年的时间内未安装或打开设备电源。 在此期间、装置存储在室内和室外环境中。
最近观察到的行为:
在安装过程中、我们的团队发现了射频通信性能的重大问题。 在详细的故障排除之后、观察到以下情况:
射频通信范围降幅高达 80%。
在固件或数字电路中未发现问题。
降级与射频路径隔离、特别是指向 SAW 滤波器。
我们希望您能分享任何相关数据、失效模式或指导、以支持我们未来的分析和预防措施。
产品摘要:
产品:单灯监控射频单元
芯片组:TI CC1310
锯过滤器零件号:B39871B3717U410
组装日期:2021 年 2 月
存储持续时间:~4 年(组装和未通电)
已用机柜:IP67
存储条件:室内/室外(约 50 摄氏度)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很遗憾听到有关此问题的消息。

    您是否尝试过 A/B 测试?
    我将与设备专家核实我们是否有可用于 CC1310 的此类数据;同时、对于 Qualcomm 部分、您是否就此问题与他们联系过?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们 在降级之前进行了一项初始测试、在本例中、当 RSSI 结果降级后、测试结果高于–95dBm、但降级前的值为–60dBm 至 –70dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您将 SAW 过滤器更换为未存储在相同条件下的部件、您能否说明 RX 性能是否恢复?

    正如 Toby 提到的、如果您使用器件执行 A/B 测试、观察到的结果是什么?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正如我先前所说的、

    我们在降级之前进行了一项测试、在本例中、当 RSSI 结果降级后、测试结果高于–95dBm、但在降级之前、我们得到的值为–60dBm 至 –70dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、但这不能回答我们提出的尝试找出根本原因的问题。 如果我们拥有的唯一信息是、在存储前报告的 RSSI 结果介于–60 dBm 至–70 dBm 之间、而在存储后报告的 RSSI 高于–95 dBm、则我们无法进一步调查此问题。 需要更多测试。

    如果发现锯过滤器性能下降是根本原因、您需要就该部件联系 Qualcomm。

    此致、

    Zack