This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:CC1120-CC1190 BoosterPack 的传导输出功率远低于数据表

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1540115/boostxl-cc1120-90-the-conduction-output-power-of-cc1120-cc1190-boosterpack-is-much-lower-than-the-datasheet

部件号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1120

工具/软件:

 我使用 RF Studio 测量 CC1120-CC1190 BoosterPack 的  传导射频功率、并发现最大传导功率约为 22dBm、远低于 26dBm、数据表中对此进行了说明。  测试点 如下图所示、 移除 C40 并焊接同轴电缆。

RF Studio 设置如下、IOCXG0 寄存器值 0x73(CC1190  PA_EN

然后、我测试了 CC1120 的输出功率、在以下测试点、、移除 B39921B358U410 并焊接同轴电缆。  当寄存器 PA_POWER_RAMP 设置为 0x37 时、测得的功率为–0.2dBm。  此电路板上的 CC1120 芯片是否损坏了?  当 PA_POWER_RAMP 设置为 0x37 时、该测试点的预期输出功率是多少?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、器件专家仍在休息、但我们会尽快答复您。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于一些初始检查、是按照中所述在 BoosterPack 上配置跳线吗 第 7 款 一半  SWRA492  (CC1120-CC1190 BoosterPack):  通过 www.ti.com/.../swra492 使用 SmartRF Studio 7 直接控制 BoosterPack。

    在顶部的 SmartRF Studio 7 屏幕截图(选择了 CC1190 范围扩展器)中、TX 功率配置仍为+14dBm;要仔细检查、您是否还使用最大输出功率设置+27dBm 进行测试?

    从 SWRA492 开始、射频性能应与中详述的性能相似  SWRA387  (根据 FCC 15.247、将 CC1190 前端与 CC112x 和 CC120x 配合使用) https://www.ti.com/lit/swra387

    CC1190 的输入功率~0dBm 应产生大于+22dBm 的输出功率(放大后在 SMA 输出端处);您可以在中确认 图 6. 和  CC1190 数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs089 

    因此、请首先确认跳线设置是否正确。

    此致、

    Zack