This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在重新启动时获取崩溃原因

Guru**** 2653915 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1542309/cc1352p-how-to-get-the-crash-reason-on-restart

器件型号:CC1352P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

是否有任何方法来获取崩溃原因重启或保存崩溃之前有某种断言处理程序...  
使用 cc1352p2 SDK 8.30 是否有任何默认示例。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我们有各种处理程序、可在 SysConfig 中进行配置:

    请注意、有时、例如时钟丢失复位、过程不同、但您仍然可以访问复位原因:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何相关的示例或文档来说明如何使用此功能?
    这是否会在重新启动时或在开始重新启动之前出现错误...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    处理程序函数将在重新启动之前调用。 但 RESET_SRC 寄存器将在重新启动时设置。

    从 TI-RTOS7 文档开始、它位于以下位置: TI-RTOS 7 内核用户指南

    此致、

    Arthur