This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:BOOSTXL-CC1125:智能射频 Studio7 中的连续 TX +透明串行模式测试

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1539310/cc1125-boostxl-cc1125-continuous-tx-transparent-serial-mode-test-in-smart-rf-studio7

部件号:CC1125


工具/软件:

单击“?“ “DataFormat(数据格式)“下拉列表旁边的图标会转到一个标识 SmartRF04EB 和 TrxEB 的数据和时钟引脚的页面、但未提及 BOOSTXL-CC1125 电路板。

 BOOSTXL-CC1125 板使用哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    目前、器件专家仍在休息、但我们会尽快答复您。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此处提供了 BOOSTXL-CC1125 板的原理图:

    https://www.ti.com/lit/zip/SWRC322

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我有 — 但具体而言,  Smart RF Studio7 会在其“连续 RX“和“连续 TX“模式下使用哪些引脚 — 如原始线程中所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1125 将在任何配置为数据和时钟的 GDO 引脚上输出数据和时钟 (Studio 将其配置为 GDO0 和 GDO2)。 Studio 不知道您拥有的是 BOOSTXL 还是 TrxEB。

    您只需要知道在运行的硬件上的 GDO0 和 GDO2 查找位置、以及可以从原理图中找到这些位置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GDO0 和 GDO2

    是 gpio0 和 gpio2 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的