This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无线 M-BUS 协议软件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1542111/cc1310-wireless-m-bus-protocol-software

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

工具/软件:

您好、

我已从下载了 TI“无线 M-BUS 协议软件“  

https://www.ti.com/tool/WMBUS?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-con-null-58700007748245506_wmbus_rsa-cpc-evm-google-eu_en_int&utm_content=wmbus&ds_k=Wireless+M-Bus&gad_source=1&gad_campaignid=8754415809&gbraid=0AAAAAC068F0DU0lwlznwdRciM0XMA1Q8c&gclid=CjwKCAjwvuLDBhAOEiwAPtF0VjmkumIcZv7t1vwW_Cyi3CNwxgUcxy2AYNIu8NegoDIxewhXcqA29RoCh8cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

并使用 发行说明中提到的工具进行编译和调试、但希望在花费更多时间之前获得一些建议。

  • 我想在“监听器模式“下使用收集器、在这种模式下 、所有可用的电报都被捕获以供处理、但不知道如何处理。 这是真的吗?

我需要 使用 Code Composer Studio 的更新版本(另一个版本的 Simplelink SDK、GCC 和 Linux )将堆栈集成到我们自己的软件中。 这是可能的

  • 是否有在我自己的程序中使用栈的指南、我可以在其中了解需要哪些文件以及如何配置栈等?
  • 是否可与 Simplelink SDK 版本 4.10.1.01 搭配使用?
  • 它会使用 GCC 9.2.1 或任何其他版本使用 Linux 进行编译吗?

下载的版本似乎与 Windows 紧密耦合、并且安装位置有一些硬编码定义、因此很难移动或导入到另一个工作区中。 我尝试只是将源目录复制到一个新项目中,并不得不调整 som 窗口样式包括,但最终导致一些丢失的文件/定义,所以一些指导将被赞赏。

此致、Peter