This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:查找有关 BIM 的信息

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1545367/cc1352p7-looking-for-information-about-bim

器件型号:CC1352P7


工具/软件:

您好、

我已经开始基于 CC1352P7 处理一个项目、目前我正在尝试查找有关安全启动的文档。 我不熟悉 TI 微控制器、我不知道如何在无线下载 (OAD)、安全启动等中查找最新版本的启动映像管理器 (BIM) 应用手册等基本信息

从哪里开始查找文档的正确位置是什么?

谢谢、
Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告第 8 页中有两个有前景的链接,分别名为启动映像管理器 (BIM)安全 BIM,但它们已经失效:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一页上的 OAD 存储和安全链接相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pascal!

    查找 SimpleLink 器件文档的最佳场所是 SimpleLink Academy、它包含大量资源

    有关 CC1352P7 的具体文档、您可以阅读 技术参考手册 您器件的数据表。

    有关 BIM、OAD 和 MCUBoot 的信息、您可以在 CC13xx/CC26xx 系列的 BLE5 用户指南中找到该信息。 更具体地说、您可以阅读 有关 OAD 的一  章和有关 MCUBoot 的一章

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Maxence!


    是的、我几小时前找到了 SimpleLink Academy、但找不到有关 OAD 和 BIM 的最新信息。 这是因为我没有考虑进入 BLE5 部分。 感谢链接!

    BLE5 用户指南的第一页显示版本号:2.2.11.0。 我如何知道这是最新版本?

    此致、
    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pascal!

    版本号是 TI 使用的间隔值。 获取最新用户指南的最佳方法是、使用 SimpleLink Academy 查找 BLE5 用户指南、从而始终将您重定向到最新版本。

    您正在使用的用户指南应该与 SDK 的版本类似。 例如、我们说的是最新版本的 F2 SDK 为 8.30.01.01、它显示在 SimpleLink Academy 文件树中。 如果您更新了 SDK、您还应该将书签更新到用户指南、以便使用最新版本。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Maxence!