This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:如何在运行时修改无线电的参数(如果可能)?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1544926/cc1314r10-how-do-i-modify-parameters-of-the-radio-in-runtime-if-possible

器件型号:CC1314R10


工具/软件:

您好:  

我的项目的第二阶段已开始。

我的软件基于 rfUARTbridge 示例、具有一组用户编程。 它目前的运行速度为 1.2Mbps、并且可以在不断开射频链路的情况下更改频率。

启用扫描并与其他网络关联。

然而,我想能够改变速度,以适应较慢的节点,或在 BER 是合理的时候增加它。 我还想启用/禁用 4FSK、最好在运行时启用。

我知道我可以停止活动、关闭射频句柄、修改参数、(重新)打开句柄并应用新设置。

但是、我能否以另一种方式做到这一点、即减少初始化和代码执行量?

我尝试了理解 ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01/source/ti/drivers/rf/RFCC26X2.h、这是一个大规模的  

我希望 rf_control () 的函数有一个合适的参数列表来修改速度(我知道这是真正的符号速率吗?) 还可以打开或关闭 4FSK 吗?

我已经有一个部分用于确定频率/信道、在这里尝试设置速度和 FSK 类型是有意义的。

关于如何尽可能简单地实现这一点的建议得到了满意的接受。

Gullik