This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:48MHz 时钟输入

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1545176/cc1312r-48mhz-clock-input

器件型号:CC1312R


工具/软件:

您好:

我想将 TCXO 时钟用作射频源。


我认为 X48M_P 和 X48M_N 支持数字时钟和晶体输入。

问题 1

如果使用数字时钟、则输入到  X48M_P

哪一个可以连接 X48M_N (UNUSED)? GND 或 Vcc? 浮动加载?

问题 2

如果数字时钟输入是正弦波、是否允许?

它是否会影响射频 TX 节点化?

(我认为通常数字时钟是方波)

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、

    如果 TCXO 连接到 X48M_P、则建议使 X59M_N 保持断开状态

    中导出  第 7 款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640 (以后可能会有用):

    支持两种类型的 TCXO:削波正弦波和 CMOS 输出。 TCXO 输出端应连接到 X48M_P 输入端。 如果使用削波正弦波类型、则需要使用串联电容器、因为在这种情况下会使用内部共模偏置。 应检查所选 TCXO 的数据表中是否存在串联电容器的建议值。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的信息。

    我知道 TCXO 受支持的 削波正弦波和 CMOS 输出、而不是正弦波。

    此致、

    GR